This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-02012:请求为 TIDM-02012‑参考设计提供 ASW/BSW 支持

Guru**** 2917090 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDM-02012, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1616279/tidm-02012-request-for-asw-bsw-support-for-tidm-02012-reference-design

器件型号: TIDM-02012
主题: C2000WARE 中讨论的其他器件

‑正在为采用 1000V 直流母线架构的 BEV(商用车)开发一个内部 AUX 逆变器。 我们的实现基于‑TIDM-02012 参考设计、因此需要 ASW 和 BSW 支持。 请确认为 TIDM-__LW_AT__‑02012 提供的 ASW/BSW 是否已进行闭合‑环路测试、并就可用的支持路径向我们提供建议。 谢谢你。
 
此致、Shankar KS
 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    抱歉、您是否要求 AutoSAR 堆栈等产品提供应用软件和基本软件组件? 这些都不适用于此参考设计。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、请告知我应用软件 (ASW) 和基本软件 (BSW) 的可用交付成果。 也可接受非‑AUTOSAR 的解决方案。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用 TI 控制器的辅助逆变器有任何参考软件可供使用? Prayag Sahoo 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    根据参考设计指南、您需要下载 C2000ware 电机控制 SDK。 在那里您可以找到此参考设计可用的软件。

    设计指南链接: https://www.ti.com/lit/pdf/TIDUF17

    电机控制 SDK: https://www.ti.com/tool/C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK