This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS1224:几个未记录的闪存寄存器在复位后的值

Guru**** 2907470 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1623626/tms570ls1224-the-value-after-reset-for-several-flash-registers-not-as-documented

器件型号: TMS570LS1224

a) 闪存泵访问控制寄存器 1 (FPAC1)  

寄存器说明指出了 PSLEEP 字段位 26-16 复位后的值为 64h、但在开发过程中我看到 C8h

b) EEPROM 仿真 ECC 寄存器 (FMU_ECC)

寄存器说明说明说明了复位 EMU_ECC[7:0]字段位 7-0 后的值为 3h、但在开发期间我看到 0h

C) 闪存组回退功率寄存器 (FBFALLBACK)  

寄存器说明指出保留位 31-16 复位后的值为 0505h、但在开发过程中我看到 0000h

D) 闪存组配置寄存器 (FCG_BANK)

寄存器说明指出、复位保留位 3-0 后的值为 2h、但在开发过程中我看到的是 1h