This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM261-COM-EVM:未找到匹配的 SOM 端口。

Guru**** 3001220 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1624305/am261-som-evm-no-matching-com-port-found

器件型号: AM261-EVM-EVM SOM
Thread 中讨论的其他器件: UNIFLASH

您好:

我目前使用的是 Code Composer 版本 20.4.1

我正在尝试使用 AM261X-LP 调试导入的工程、但当我按下“Debug"时“时、会出现一个弹出窗口、显示“No matching COM port found“。 对于 launchxl-28p65x、也会出现这种情况。  

但是、在运行 xdsdfu -e 时、它可以正确地显示调试器和 uniflash 工作正常。 我在做什么?