This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2632-Q1:RAM SEC 勘误表

Guru**** 3001220 points

Other Parts Discussed in Thread: AM2632

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1623880/am2632-q1-ram-sec-errata

器件型号: AM2632-Q1
Thread 中讨论的其他器件: AM2632

我们确定了 AM2632 芯片的勘误表、标题为“RAM SEC 可能会导致虚假 RAM 写入、从而导致 L2 和 MBOX 存储器损坏“(i2427)。 但是、根据 TI US 提供的信息、第二种权变措施 (“不允许对存储器进行部分写入“)无法完全解决该问题。 请尽快更新变通办法选项 2、或提供一种兼顾安全性和可用性的替代解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    请联系您的销售代表以获取相关信息、我们也会与他们联系以获取相关信息。

    谢谢、

    Sahana