This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM263P4:功能安全和 EtherCAT 相关问题

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: AM263P4

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1624084/am263p4-functional-safety-and-ethercat-related-questions

器件型号: AM263P4

您好 Champs、

我的客户希望在符合 ISO13849-1 标准的功能安全系统上使用 EtherCAT。 您能回答这些问题吗?

  1. 要使用 PRU-ICSSM 在 AM263P4 上运行 EtherCAT 从器件、FreeRTOS 是否是必需的、或者是否可以在没有 RTOS 的情况下运行? 如果 FreeRTOS 是必需的、那么他们是否可以将 FreeRTOS+EtherCAT 栈放置在非安全内核上、而不是在安全内核上使用 RTOS?
  2. 对于 ISO13849-1 认证、是否有推荐的结构? 他们的计划是这样的。

     -非安全内核: FreeRTOS + EtherCAT/FSoE 堆栈

     安全核心: Bare-metal(SRMA-驻留代码),诊断和电机控制安全回路

     内核之间的通信:共享内存、邮箱、RPMsg

   3.客户在哪里可以获得安全手册/参考结构/应用手册等安全文档以符合 ISO13849-1 标准? 他们得到了关于这一点的单页概述、但没有该架构的参考设计。 它包括这些主题吗?

    任务管理

    -确保高水平的诊断覆盖率  

    安全和非安全(相关)数据之间的数据隔离  

    -过渡到安全状态  

   4.如果 EtherCAT 内核使用 FreeRTOS、且安全功能在另一个没有 RTOS 的内核上运行、是否可获得 ISO13849-1 认证? 或者必须使用 SAFERTOS?

 

此致、

TED

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ted:

    要在带有 PRU-ICSSM 的 AM263P4 上运行 EtherCAT 从站、FreeRTOS 是否是必需的、或者他们可以在没有 RTOS 的情况下运行 EtherCAT 从站? 如果 FreeRTOS 是必需的、则他们是否可以将 FreeRTOS+EtherCAT 栈放置在非安全内核上、而不使用 RTOS 则位于安全内核上?

    是的、这是可以实现的、他们也可以使用非 RTOS、客户需要进行调整

    它们也可以在非安全内核上运行 FreeRTOS+EtherCAT。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [报价 userid=“136283" url="“ url="~“~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1624084/am263p4-functional-safety-and-ethercat-related-questions
    1. 对于 ISO13849-1 认证、是否有推荐的结构? 他们的计划是这样的。

         -非安全内核: FreeRTOS + EtherCAT/FSoE 堆栈

         安全核心: Bare-metal(SRMA-驻留代码),诊断和电机控制安全回路

         内核之间的通信:共享内存、邮箱、RPMsg

    [/报价]

    是的、这是一种很好的方法、它们可以隔离安全和非安全核心功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [报价 userid=“136283" url="“ url="~“~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1624084/am263p4-functional-safety-and-ethercat-related-questions

       3.客户在哪里可以获得安全手册/参考结构/应用手册等安全文档以符合 ISO13849-1 标准? 他们得到了关于这一点的单页概述、但没有该架构的参考设计。 它包括这些主题吗?

        任务管理

        -确保高水平的诊断覆盖率  

        安全和非安全(相关)数据之间的数据隔离  

        -过渡到安全状态  

    [/报价]

    本文档目前不可用、将来会有 PLN 发布、请通过电子邮件单独联系以了解更多详情。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [报价 userid=“136283" url="“ url="~“~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1624084/am263p4-functional-safety-and-ethercat-related-questions   4.如果 EtherCAT 内核使用 FreeRTOS、且安全功能在另一个没有 RTOS 的内核上运行、是否可获得 ISO13849-1 认证? 或者必须使用 SAFERTOS?

    这将更多地是一个系统级考虑因素、但这需要单独讨论。