This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432E401Y:连接到目标时出现 XDS110 错误:(错误–615 @ 0x0)

Guru**** 2905430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1623473/msp432e401y-xds110-error-connecting-to-the-target-error--615-0x0

器件型号: MSP432E401Y

你(们)好。

我使用了一组旧的 MSP-exp432P401R、当我尝试将代码下载到其中一个单元时、得到这个错误:

连接到目标时出错:
(错误–615 @ 0x0)
目标无法看到正确格式化的 SWD 标头。 。  
与目标的连接可能不可靠。 尝试降低  
重试前的 TCLK 设置。
(仿真包 20.0.0.3178)
 
我查看了文档 XDS110SupportReadMe.pdf 和论坛、但找不到解决方案。
 
是否有办法恢复此电路板?
 
感谢你的帮助。
 
TONI。

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    这块板过去是否工作过?

    到目前为止、您尝试了哪些方法来隔离行为的来源?

    马修

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答 Matthew。
    是的、电路板正常工作。
    不可能知道问题的根源。 这块板以及其他几块板供学生使用。
    在一个随机的方式,当我们得到一个板从柜,它不起作用. 通常、它只需要更新固件或从 DFU 模式进行更改。
    但在这种情况下,我不知道如何降低 TCLK ,如果它是修复它的方式。  
    此致、
    TONI。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    “那你想怎么样?“ 多个电路板是否出现故障? 电路板是否间歇性故障?

    当出现物理连接问题时、我通常会遇到这种问题。

    马修

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的 Matthew。

    是的、有几个电路板出现了问题。 35 块电路板中的 3/4 在学生尝试调试/下载代码时出错。 在这些情况下、我们按照 XDS110 支持说明文档中的说明解决了该问题。 我想学生 在更新固件时取消或拔下电路板、电路板保持在 DFU 模式。  

    但有一块电路板会给出这个 误差 (误差–615 @ 0x0)、我不知道如何解决。 此外、我不知道电路板何时停止工作。 这有可能是去年停止工作,有人在内阁中存储,或者问题出现在上周.  

    我知道、如果能获得有关问题发生的方式和时间的信息会非常方便、但我们没有这些信息。

    我同意您的句子:“当存在物理连接问题时、我通常会遇到这种问题。“ 但我不知道从哪里开始寻找损坏的焊接或引脚。

    非常感谢您的帮助。

    TONI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Toni、

    您可以尝试使用其中一个良好的板对坏板上的目标进行编程-->这将告诉您 XDS 是否出现故障。  

    这是通过将 XDS 跳线从正常的电路板连接到有故障的电路板来实现的。

    马修

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Matthew。

    我会在学期结束时尝试,如果有消息,我会回来。

    非常感谢您的帮助。

    此致、

    TONI。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当你需要我的时候,我会来这里!  

    马修