This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6411:TI 建议有关 AM64x

Guru**** 3006610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1612526/am6411-ti-recommendation-about-am64x

器件型号: AM6411

由 Nick 于 2026 年 2 月 19 日进行了编辑、重点介绍了 R5F 问题

您好:

客户项目有 MCU/MPU 要求、TI 的 AM64x 似乎更合适、因此我们希望要求 TI 仔细评估它。 它是否满足以下要求:
硬件系统  
-控制 20 个 SPI DAC 芯片(<100us 延迟),需要 RPU 主控制
- RPU 可以控制 8 个 ADC 芯片(延迟<100us)吗?
千兆位以太网
- PCIe Gen2/3 x1 (EP)
-其他低速外围设备
嵌入式 Linux 系统(APU、DDR、MMC/QSPI 闪存)的常见要求
固件驱动程序
- RPU 是否支持 SMP?
MCSPI 的 4 芯片选择是否支持 DMA(没有 RPU 芯片选择)?
- PCIe EP 是否支持 Linux 驱动程序?
- APU 和 RPU 之间是否有一个成熟的通信驱动程序?
它是否支持 RPU 的独立操作(APU 复位不影响 RPU 操作)?
RPU 是否支持 ZephyrRTOS?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我将此查询路由给 PRU 专家、以便对 PRU 相关查询进行评论…

    此致、

    Anil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此情况下的任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    PRU 专家将在 2 月 17 日起一周内停止工作。 如果您在这周内没有收到更新、请 ping 通该线程。

    感谢您的耐心。

    此致、
    Harshith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jimmy、

    感谢您的耐心。

    让我们澄清一下您提出的问题

    我是负责支持 PRU 开发的人员、 有关 PRU 内核的更多信息、请参阅 AM64x PRU Academy >什么是 PRU、以及 PRU 有何作用?
    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?isTheia=false&node=A__AfYd0P3wI1CDis1g9k1nSQ__AM64-ACADEMY__WI1KRXP__LATEST

    但是、您正在使用单词“RPU"和“和“APU"。“。 我以前没有听说过这个术语、但您实际上是问“R5F 内核“和“A53 内核“吗?

    我正在将您的主题重新分配回 Anil、以便讨论有关 R5F 的问题  

    请记住、您在单个主题上询问了一堆不同的主题。 我建议使用该线程询问 R5F 特性、并创建一个单独的线程询问 Linux A53 特性。

    有关 A53 内核和 R5F 内核之间的通信的问题如何?

    至于您的问题“用于 APU 和 RPU 之间通信的成熟驱动程序?“、我们支持 Linux 和非 Linux 内核之间的 RPMsg 通信。 然而、处理器间通信 (IPC) 不仅仅比 RPMsg 协议更大。 如需更多信息、请参阅 AM64x 多核 Academy > IPC > IPC 基础知识
    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?isTheia=false&node=A__AUE83PRMo.8eEVGecstaxg__AM64-ACADEMY__WI1KRXP__LATEST

    如果您对 AM64x 上的 IPC 有后续问题、请创建单独的 e2e 主题进行讨论。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jimmy、

    下面的 E2E 主题介绍了其余问题。

     AM6411:TI 建议有关 AM64x 

    此致、

    Anil.