This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357-TMS570:EP EP 的文档或示例项目

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN, TMS570LC4357

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1625471/tms570lc4357-ep-documentation-or-example-projects-for-tms570lc4357-ep

器件型号: TMS570LC4357-TMS570LC4357 EP
Thread 中讨论的其他器件: HALCOGEN、 TMS570LC4357

您好:

我目前正在使用 TMS570LC4357-TMS570- EP 来完成的 HALCoGen 以配置 N2HET 在一起。  我的目标是使用 HET 模块读取多个正交编码器信号(大约 7 个编码器)。 我正在尝试了解 HALCoGen 中的正确配置流程、特别是:

  1. 将 HET 引脚配置为编码器信号的输入

  2. 为编码器通道设置边沿检测或捕获

  3. 了解 HET1 配置选项卡中显示的 HET 逻辑块

  4. 确定是否有一个现有的编码器示例工程或使用 N2HET 的输入捕获

我查看了 HALCoGen 配置页面(引脚 0–7、CAP 0–7,边缘配置)、但不清楚这些块如何映射到编码器解码等实际应用。

请您提供以下帮助:

•用于 N2HET 输入捕捉或编码器接口的任何示例代码或示例工程
•介绍 HALCoGen 中 HET 配置块的文档
•使用 N2HET 处理多个编码器输入的推荐方法

如果 TMS570LC4357 HET 模块有任何应用手册、培训材料或参考项目、请分享这些内容。