This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2434:DMSC 的防火墙区域

Guru**** 3001220 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1622027/am2434-firewall-regions-for-dmsc

器件型号: AM2434

您好:

我目前在通过 SCI 客户端访问 DMSC 时遇到了奇怪的问题。 我目前猜测根本原因是我正在覆盖 MSRAMK7 的现有防火墙配置。 调试时、我已经意识到在空引导加载程序之后已经设置了许多配置。 我假设 DMSC 需要它们、因为 DMSC 使用的是 MSRAMK7 的一部分? 由于几乎所有 8 个区域都已预配置、因此需要哪些区域配置? 我想问的是、MSRAMK7 中将有一个空间、DMSC 未使用该空间。 但是、如果没有可用的防火墙区域、很遗憾我将无法利用此内存范围。

此致、
Benedikt Schmidt