This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3519:MSPM0G3519 和 MSPM0G3218:有关 ADC 电路中采样电容器的信息

Guru**** 2897200 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G3519

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1625386/mspm0g3519-mspm0g3519-and-mspm0g3218-information-regarding-sampling-capacitor-in-adc-circuit

器件型号: MSPM0G3519
主题: MSPM0G3218 中讨论的其他器件

尊敬的 TI 团队:

目前、我正在为我的工程使用 MSPM0G3519 和 MSPM0G3218。 我在第 7.13 章 (MSPM0G3218) 和 7.12.4 (MSPM0G3519) 中找到了此电路图

我的问题是、是否所有模拟引脚只连接到一个采样电容器(所有 A0 和 A1 模拟通道都将使用/共享同一个采样电容器)。 或者每个模拟针脚将单独包含一个采样电容器?

这适用于 MSPM0G3218

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Khanh:

    对于电容器 C_I、它是所有 IO 的输入电容器、每个 IO 都有自己的 C_I(尽管根据数据表它们具有相同的典型值)。

    对于电容器 C_S/H、这是 ADC 模型的规格、所有 ADC 通道共享同一个 C_S/H 采样电容器。