This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2434:AM243x PSRAM 和性能代码执行

Guru**** 3001220 points

Other Parts Discussed in Thread: AM2434

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1616825/am2434-am243x-code-exectuion-on-psram-and-performance

器件型号: AM2434

您好、专家、

我想了解是否可以或建议使用连接到 AM2434 上 GPMC 模块的 PSRAM、并以与 DDR 存储器相同的方式使用它。 这意味着执行代码和存储。 这是否可行?性能如何? 我在手册中找不到有关该主题的信息。

谢谢、

Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robin、

    我正在查看您的查询,你可能会期待在一两天内回复.

    此致、

    Anil.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anil:
    非常感谢。 我很期待这件事。

    谢谢、  

    Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robin、

    GPMC PSRAM 接口的设计用途如下:

    1、数据存储
    -应用程序缓冲区
    -日志存储
    -配置数据


    2.批量数据传输
    -针对大型数据块的 DMA 优化传输
    -对于大于 512 字节的传输有效


    3.扩展内存
    -用于不需要高速访问的数据的附加内存
    -适用于非时间关键型数据存储


    限制:  

    不建议执行代码(指令提取)

    由于以下原因、GPMC 接口不适用于就地执行 (XIP) 或代码提取:

    - GPMC 针对 I/O 操作而不是指令提取进行了优化
    -访问延迟明显高于 DDR 或片上存储器
    -接口时序特性不是为指令执行的低延迟要求而设计的

    此致、

    Anil.