This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM33C321A:电机控制 SDK

Guru**** 2923900 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1622892/mspm33c321a-motor-control-sdk

器件型号: MSPM33C321A

尊敬的专家:

 

是否计划引入电机控制 SDK?

如果是、请您分享预期的发布时间、我们将不胜感激。

如果没有、请告知我们是否有任何说明如何从 MSPM0 移植或迁移电机控制固件的文档、应用手册或指南。

 

此致、

IBUKI ENDO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    有计划建立一个电机控制 SDK。 我们的目标是在 6 月发布。

    马修

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的专家:

     

    非常感谢您的答复。 大家对此表示非常赞赏。

    我还有一个问题:
    是否有计划发布 Modbus SDK?

     

    此致、

    IBUKI ENDO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您能详细说明一下您要寻找什么吗?

    马修

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的专家:

    为了使用 Modbus 将外部器件连接到 M33、M33 需要一个 Modbus 解决方案(例如 SDK 或软件栈)。
    参考:Modbus

    此致、

    IBUKI ENDO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我可以将此申请转发给我们的软件团队、以便他们进行评估。  

    您能否提供有关应用要求的更多详细信息?

    马修

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的专家:

    主要用例是供最终用户修改测量参数(配置值)。
    到目前为止,使用了由单个工程师开发的自定义 Modbus 软件实施。 但是、我们认为、使用 SDK‑提供的 Modbus 解决方案将有助于减少开发工作量、并尽可能减少对特定个人的依赖。

    此致、

    IBUKI ENDO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您提供的信息。 我会把它一去不复返!

    如果您有 TI 销售代表、还请通过他们申请、因此如果您需要这种支持、可能会进行更详细的对话。

    此致、

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的专家:

    明白了、谢谢。

    此致、

    IBUKI ENDO