This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039C-Q1:生成十六进制映像

Guru**** 2901510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1624704/tms320f280039c-q1-generate-the-hex-image

器件型号: TMS320F280039C-Q1

大家好!  

在生成十六进制文件时、我想用 0xFF 填充段之间未使用的地址、以便所有段都连接到一个连续的块。 但是、在使用“图像“和“填充“参数后、我收到此错误。 如何解决此问题?  

此致、

Jenney

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    添加错误:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jenney:

    您能附上收到的错误吗? 另外、如果使用的是 HEX2000 实用程序命令行工具、则-image在使用 fill 参数之前、需要在命令文件中包括该参数。

    谢谢。此致、

    IRA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jenney:

    根据您的电子邮件、我看到您已经在使用--image 参数、但您得到的是--image requires ROM 指令错误。 您能参考中的示例 ROM 指令吗  17.4. ROMS 指令 — TI Arm Clang 编译器工具用户指南 (请参阅第 17.4.2 节)、并将其添加到您的参数中、然后试用? 这将解决该错误。 您需要修改 ROMS 指令以覆盖必要的存储器范围、其中包括所有段加载地址和引导加载程序表地址。

    谢谢。此致、

    IRA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ira:

    我不知道添加配置页所在的代码。

    此致、

    Jenney

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jenney:

    您需要创建一个单独的十六进制实用程序命令文件。 请按照以下步骤操作。

    1.创建一个新文件 app_hex.cmd

    2.在其中包含 ROMS 指令。  

    假设代码占用一个连续的闪存区域、并希望用 0xFF 填充未使用的区域、则 app_hex.cmd 文件将像这样。 (从 https://software-dl.ti.com/codegen/docs/tiarmclang/compiler_tools_user_guide/compiler_manual/hex_utility_description/the-roms-directive-stdz0799222.html#stdz0799222 获取实际示例)  

    -o app_hex.hex(十六进制文件的名称)

    --图像

    --- memwidth 16

    ROM

    app_flash:origin = 0x000004000、len = 0x2000、romwidth =8、fill = 0xFF、files={rom4000.b0、 rom4000.b1} //根据应用程序的存储器地址更改此值

    }

    3.保存此 app_hex.cmd 文件。

    4.使用 app_hex.cmd 文件运行 hex2000 工具。

    5.导航至工具目录(可能是 C:\ti\ccs_version\ccs\tools\compiler\ti-cgt-c2000_22.6.3.lts\bin) 并运行 hex2000 app_hex.cmd。

    6.应在 app_hex.hex 处生成正确的十六进制文件(将其更改为十六进制文件的名称)

    谢谢。此致、

    IRA