This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1305:需要阐明如何使用内部 OPA

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1625330/mspm0l1305-need-clarification-on-using-internal-opa

部件号: MSPM0L1305
主题: SysConfig 中讨论的其他器件

您好、

 

我的客户考虑将来自分流电阻器的信号输入到内部 OPA 并将其放大以直接发送到内部 ADC。

在本例中、我认为 OPA 缓冲模式是正确的选择。  但由于分流电阻器电压值较低、我认为我们需要将其增益放大约 10~20。

是否可以在缓冲模式下执行此操作?

如果是、我是否只将 SysConfig 的 OPA 预设配置中的增益值更改为同相 16x? 在软件上需要执行启用 OPA 之外的任何操作?

 

此致、

Kenley

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kenley:

    OPA 缓冲器模式没有放大功能、在此模式下、OPA 仅用作缓冲器、为 ADC 提供更大的输入阻抗。  

    OPA 可以实现 10~20 μ s 的放大时间、您可以从 SDK OPA_non_inverted_PGA 示例开始、然后根据您的要求在 LaunchPad 上进行测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Pengfei、

    我应该如何设置 OPA 的输出以直接将信号发送到 ADCx?  

    此致、

    Kenley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kenley:

    OPA 输出和 ADC 的某些输入通道之间存在内部连接。 因此、我们需要做的只是配置 ADC 并为 OPA 输入选择正确的 ADC 通道。

    您可以参阅 表 8-7. ADC0 通道映射 来  了解 ADC 通道的详细信息、请参阅 MSPM0L130x 混合信号微控制器数据表(修订版 D)。