This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L2228:SysConfig 开关器件接口不再有 LaunchPad

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1625679/mspm0l2228-sysconfig-switch-device-interface-doesn-t-have-launchpads-anymore

器件型号: MSPM0L2228
主题: SysConfig 中讨论的其他器件

您好:

我想在最新版本的 SysConfig 中、开关器件接口发生了变化、因此现在您可以比较器件、但我注意到您无法再使用它切换到特定 LaunchPad 的电路板视图:

image.png

是否有办法在 SysConfig 中获取 LP 电路板视图和引脚排列?

Munan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Munan:

    我将与我们的软件团队合作、了解他们是否可以帮助解决此问题、或者我们是否需要在 SDTO 团队中循环。

    我仍然可以在 CCS 集成版本中看到“Board"选项“选项、这可能是目前的权变措施。

    此致、

    Owen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Munan:

    在与我们的软件团队交谈后、您和我的版本似乎是 1.26 或更旧。

    我刚刚更新到 1.27、这是我现在看到的:

    如果单击“迁移到特定设备“、您将看到:

    另一个选项(帮助我选择我的设备)将显示您已共享的视图。

    此致、

    Owen