This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6442:IND-Comms-SDK:Profinet 警报数据

Guru**** 2881340 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1615464/am6442-ind-comms-sdk-profinet-alarm-data

器件型号: AM6442

您好、

我从我们这边实现了 Profinet 过程警报的发送开始、对警报数据参数的预期结构有疑问。

例如 PN_API_IOD_sendProcessAlarm 需要一个 uint8_t*指针指向一些包含警报数据以及长度值的存储器。  
是否有关于应如何构建报警数据的一些信息? 我怀疑我需要提供通道编号、属性、原因等、但现在不提供布局。 它是否应该与规范中的 PRAL_alarmItem 相同?  

另外、user handle 参数用于什么?

谢谢、此致、
Philip Kees

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Philip:

    您要描述的数据参数及其结构由用户定义。 它们在规范中反映为 Alarm_User_Data 和 Alarm_User_Data_Structure_Identifier。 您可以根据应用需求选择如何指定此器件。 它可以只是描述警报的文本。
    用户句柄与当前版本栈中的警报无关、但它的作用与诊断标签类似(请参阅 pn_api_iod_diagnostic.h 中的 diagTag 标签)。

    谢谢你。
    此致、
    Kamil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kamil:

    用户结构标识符= 0x8320(带通道编码的处理警报)是否也是如此? 据我所知、预计会有一组特定的数据、其中包括 channelNumber、PCAL_channelProperties、PRAL_Reason、PRAL_ExtReason 和 PRAL_ReasonAddValue。 抱歉、我想我的初始问题中缺少该部分。  

    如果是这种情况、只是尝试将其序列化到某个字节数组中会感到有点不稳定性、并希望字节顺序和数据大小对所有内容都是正确的。

    此致
    Philip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Philip:

    我只是看了一下标准。 流程警报的 USI 字段似乎可以是“生产特定“或“规范“(例如 0x8320)、因此您的陈述是正确的。

    根据快速查看、我没有看到该字段的栈内有任何特殊处理、因此您可能可以在应用中创建一个结构(等效于 PRAL_AlarmItem)并将其用作此函数的输入。 您已经尝试过吗? 工作正常吗?

    只是一个小提示、请确保不超过进程警报有效载荷允许的最大大小 (PN_API_IOD_MAX_PROJECT_ALARM_LEN)。

    此致、
    Kamil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kamil:

    还没有,我还处于收集 关于如何实施它的信息的早期阶段。 我会在未来的几天尝试,让你知道。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kamil、很抱歉更新延迟。 我终于来实施并测试了它。  

    在 USI = 0x8320 的特定情况下、栈似乎不接受进程警报请求。  

    例如、 “Profinet 的 IO 链路集成“规范要求此 USI、因此根据本文档、我使用了一组应有效的输入:

    通道编号= 0x8000
    属性= 0
    原因= 0x9500
    ExtReason = 0x6321
    AddValue = 0

    USI = 0x8320

    我将它们序列化到从 Profinet 标准调用到 PRAL_alarmItem 的缓冲区中、并 使用它调用 PN_API_IOD_sendProcessAlarm ()。
    对 PN API 的初始调用将返回 PN_API_OK、但在几毫秒后、栈停止并打印一条错误消息、指出是致命错误、没有更多信息。 不向 PLC 发送警报(使用 Wireshark 检查)

    如果我执行相同操作、但 USI 设置为低于 0x8000 的值(例如 5)、它将按预期工作。 我也可以在 Wireshark 的警报通知中查看缓冲区中的数据。  

    此致
    Philip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Philip:

    我只是有一些时间来研究这个。 看起来堆栈会将 USI 0x8320 视为不符合规范的超出范围值。 我将创建一个 bug ticket、并尝试在我们的下一个版本之前对其进行整理。

    但是、一个不干净的解决方案是为 USI 参数分配一个特定于制造商的值(例如 0x0000)、并将正确的 USI (0x8320) 设置为 定义的 PRAL_AlarmItem 结构(USI、ChannelNumber 等)的第一个元素。 这将帮助您绕过栈的 USI 滤波器。 缺点是您还必须考虑接收器侧的这种变化。

    此致、
    Kamil