This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2612:SysConfig 1.26 中缺少 OSPI1_RESET_OUT0 引脚选项

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: AM2612, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1627120/am2612-ospi1_reset_out0-pin-option-missing-in-sysconfig-1-26

器件型号: AM2612
主题: SysConfig 中讨论的其他器件

您好团队:

器件:带有 AM2612 (ZCZ) 的定制板
MCU+SDK:mcu_plus_sdk_am261x_11.02.00
ICSDK:IND_COMMS_SDK_am261x_2025_00_08
SysConfig:SysConfig_1.26.2

我当前正在配置  用于外部 RAM 的 OSPI1  并注意到 SysConfig 版本之间关于的差异  OSPI1 复位输出  选择。
  • 指定  SysConfig v1.26 是的  不会  请参阅的选项  OSPI1_RESET_OUT1 。
  • 指定 SysConfig v1.21 、其中有一个选项可供选择 RESET_OUT0 。
在我们的原理图中、  AM261_OSPI1_RESET_OUT1  节点  GPIO21 。
但如果我继续最新的  SysConfig v1.26 、似乎必须将 OSPI1 重置映射到  GPIO41 。
由于我们计划使用最新的 SDK、因此我们更倾向于保留最新的 SysConfig 版本。
能否请您确认这是否仅为  SysConfig 版本冲突 ?

我已附上照片供您参考。

83fe7ed3-a9e8-4ef3-864e-7f549ec84e89.png 
9dfa6fb9-72e0-418c-967b-9252556461e4.png
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Parag:

    这不是 SysConfig 版本冲突、这是有意做出的 SDK 设计决策。
    以及 SDK 的 SysConfig 软件 模块仅针对 OSPI 外设公开 RESET_OUT0、而不是 RESET_OUT1。

    要配置 RESET_OUT1、需要使用  保留外设  配置。 在这里会看到 RESET_OUT1。

    此致、

    Brennan