This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM263P4:AM263P4:板 LD3/LD4 关闭且 XDS110 错误–1170

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSCNCD263P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1619831/am263p4-am263p4-board-ld3-ld4-off-and-xds110-error--1170

器件型号: AM263P4
Thread 中讨论的其他器件: TMDSCNCD263P

你好。

我对 AM263P 控制卡的调试有疑问。

电路板工作正常、我通过连接 FSI 套件尝试测试 FSI。

但是、在通电后、我遇到了问题。 与 CCS 的连接也失败、以下错误消息仍然存在:

“XDS110 / CS_DAP_0 错误–1170(DAP 无法访问)“
我目前正在使用 AM263P4-CC (TMDSCNCD263P) EVM 板。

我已将其设置为 UART 引导模式。 我还检查了其他电路板、并且 LD3 和 LD4 LED 亮起。

-当前症状
LD2 =开启(似乎输入为 12V)
LD3 =关闭
LD4 =关闭
LD5 =开启
*按下重置按钮时几乎没有响应。
*与 CCS 的目标连接根本不起作用。

我相信**输入功率进来、但 PMIC 子电源 (3.3V/1.2V) 不会输出。**

以下是我尝试过的解决方案:

1.删除**所有外部连接**、包括 FSI 电缆/适配器。 2.
已更换 USB-C 电缆。
3.已更换电源适配器/端口并已测试。
4.完全拔下电源线、将其打开**一个多小时**、然后再插回电源线。
5.我仍然遇到相同的问题(LD3/LD4 关闭、CCS 断开连接)。

I 测量的电压(相对于 GND)如下:

- TP7 =大约 3.7V
- TP8 = 0V
- TP16/TP17/TP18 = 0V
-未检测到 C30 侧的 BB6V。

根据原理图、

* TP7 似乎是 BB_OUT/VCC_6V0_BBOUT。
* TP8 似乎是 VREG。

TP7 不是 6V 系列、但仅输出约 3.7V、TP8 为 0V、因此很可能是 PMIC 启动失败或 PMIC 故障。

我的问题是:

1.这种症状是否是由于 PMIC 启动损坏/失败造成的?
2.还是 3.3V/1.2V 电压轨短路(过载)而触发 PMIC 保护机制?
3.我对这种情况的具体解决方案很好奇(这是我的主要关注)。
4.哪些额外的测量会有帮助?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以用英语发布问题吗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉,我换了英语

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jinwoo、

    我已将此主题分配给我们的硬件专家、请期待明天最新的答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Nilabh Anand。

    如果存在硬件问题、请告知我如何解决。

    我将分享其他示波器测试的结果。 除了 Blackbird PMIC 上的引脚 7、8 和 9 外、我确认没有从任何 引脚输出电压。 我还检查了 U9(电源)和 U78 (PORz)、并确认它们也未收到电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jinwoo、

    您能否尝试以下步骤:

    1. 从所有电源拔下 EVM
    2. 移除 J20 上的分流跳线
    3. 插入 USB-C 电源
    4. 将分流跳线置于 J20 上

    这将使用连接到 J20 上跳线的使能信号重新启动 PMIC。

    如果错误仍然存在、请告诉我。

    此致、

    Brennan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brennan、

    移除 J20 分流跳线后、我重新连接 USB-C 电源、然后重新连接 J20 分流跳线。 但是、该电路板无法像以前那样工作。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jinwoo,

    您能否检查以下测试点:

    TP80 - 5V

    TP79 - 12V

    J20 的引脚 2 - 12V

    确认或记录这些电压中是否有任何电压读数如上所述。

    此致、

    Brennan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当前我无法检查电压、因此稍后我会进行检查、告诉您剩余电压是多少。 我将分享我之前检查的内容。

    TP79 正在输出 12V 电压。
    J20 的引脚 2 未输出电压。
    TP16、17 和 18 不输出电压。
    TP7 输出 3.7V。
    TP8 未输出 1.8V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jinwoo,

    谢谢、这样可确认 PMIC 未正常启动。

    我发现特别的是、TP79 输出 12V 电压、但 J20 的引脚 2 没有提供任何电压。   

    TP79 位于 12V 电压轨上、它与连接到 J20 引脚 2 的电源网相同。

    您是否在 PMIC 的引脚 7/8/9 上观察到任何电压?

    您是否注意到此网络上的任何电路板或元件损坏、可能会将 VMAIN_12V0 短接至 GND?

    此致、

    Brennan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brennan、

    如果 PMIC 的引脚 7、8 和 9 参考 U7 的引脚 7、8 和 9、则所有三个都接收 12V 电源。 我想我没有正确测量引脚 J20。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brennan、

    我还应该检查哪些其他事项以及可以尝试的任何故障排除技巧吗?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jinwoo,

    是的、我指的是 U7。 如果为引脚 7/8/9 提供的电压为 12V、则表示 PMIC 已正确供电。

    您能否再次确认 J20 的引脚 2 上没有电压? 这使 PMIC 能够在 LDO_OUTS 上输出电源轨。

    此致、

    Brennan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brennan、

    我很抱歉晚才回复。 我检查了 J20 的引脚 2、并确认未提供电压。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jinwoo,

    感谢您的检查。 J20 上的跳线启用 PMIC。 如果 J20.2 上没有电压、则不会向 PMIC 的 WAKE 引脚提供电压。

    您是否可以尝试从 12V0 网络连接到 J20 的引脚 1 来尝试唤醒 PMIC? 您的 12V0 网络已上电、因为您会看到 PMIC 的引脚 7、8、9 收到 12V 电压。

    此致、

    Brennan