This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3107:CapTIvate E2E 线程需要紧急支持

Guru**** 2997140 points

Other Parts Discussed in Thread: CAPTIVATE-PHONE, MSPM0G3107

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1627034/mspm0g3107-urgent-support-needed-for-captivate-e2e-threads

器件型号: MSPM0G3107
主题中讨论的其他器件: CAPTIVATE-PHONE、

您好、

我已打开了多个有关 CapTIvate 的线程、但尚未收到 BU 应用工程师的任何响应。

您能否帮助进行内部检查并为这些线程指派适当的工程师?

如果已经分配了某个人、如果您能分享预期的回复时间、我将不胜感激。

我的客户目前正处于原型设计之前的最终评估阶段、并正在就是否可以采用 CapTIvate 做出关键决策。 因此、我们非常希望迅速作出反应。

由于在 CAPTIVATE-PHONE 下发布信息时没有收到响应、因此我这次将 MSPM0G3107 列为器件型号、但我知道它属于另一个产品组。

此致、
Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将回答大家的问题。 我们方面有一些变化。 很抱歉、没有及时回复您。