This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM263P4-Q1:RPMessage_send () 返回 SystemP_TIMEOUT 的原因

Guru**** 2988510 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1626864/am263p4-q1-reason-why-rpmessage_send-returns-systemp_timeout

器件型号: AM263P4-Q1
主题: SysConfig 中讨论的其他器件

我们将 RP Message Number of Buffers(RP 消息缓冲区数)设置为 16、并运行一个测试、在该测试中、发送方调用 RPMessage_send ()、且 timeout=0、连续 16 次、以确认可以发送和接收最多为缓冲区数的消息。 因此、RPMessage_send() 从第 4 次调用开始返回 SystemP_TIMEOUT。 同时、在接收器端、接收到所有十六条消息。 请解释为什么从发送方端的第 4 个呼叫开始返回 SystemP_TIMEOUT。

测试程序:
1.在 CCS 中暂停 Core0。
2.从 Core1-0 开始、连续执行 RPMessage_send() 十六次、timeout=0。
3.恢复 Core0。
4.在 Core0 上调用 RPMessage_recv (timeout = portMAX_DELAY) 并接收所有消息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、请在此处找到有关我认为其根本原因的简短摘要:

    RPMessage 协议使用两层体系结构:

    1.数据层(VRING 缓冲区):存储实际的消息有效负载

    • 配置的容量:16 个缓冲器(每个 SysConfig)
    • 所有 16 条消息均已成功写入测试中的 VRING


    2.通知层 (IPC Notify SW FIFO):向远程内核发出信号以检查消息

    • 固定容量:3 条消息(由 PARAMBOL_MAX_msgs_in_SW_FIFO=4 定义,采用循环缓冲区实现)
    • 3 个通知后满

    执行序列(Core0 暂停):

    呼叫 1-3:写入 VRING[0-2]的数据、在 SW FIFO[0-2]中排队的通知→成功
    调用 4:写入 VRING[3]、SW FIFO 已满、IpcNotify_sendMsg () 失败→超时
    调用 5-16:写入 VRING[4-15]的数据、SW FIFO 仍满→超时

    为什么会收到所有 16 条消息? 通知用作“门铃“触发器、而不是报文计数器。 执行 Core0 ISR 时、RPMessage_notifyCallback() 处理所有可用消息:

    while (RPMessage_vringIsFullRxBuf (remoteCoreId))
    {
       rpmessage_recvHandler (remoteCoreId);//进程消息
    }

    接收器会比较 VRING 索引 (lastUsedIdx 与 Used->idx) 以确定消息计数、而不受通知计数的影响。 此通知合并是有意设计的。

    RPMessage_send() 返回的 SystemP_timeout 表示通知传递失败、而不是数据传输失败。 消息数据在尝试通知 (ipc_rpmsg.c:280) 之前提交到 VRING、从而确保只要远程内核最终处理消息、就能实现无损传输。

    可以采取哪些措施来解决此问题?

    1.使用像 SDK 示例一样的非零超时值。

    2.批处理邮件以减少发送的邮件数量,将多个小邮件合并成更少的大邮件可以减少接收器上的开销。

    3.在几个快速发送之间添加小延迟,例如,每 3 个发送后增加 1ms 的延迟,超时为 0ms。

    4.添加重试逻辑以等待您达到超时条件,让软件耗尽 FIFO 并发送通知,即使数据传输已经发生。

    根据您的应用设计、您可以选择合适的应用。

    此致、
    Shaunak