This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:TMS570LC4357、HalCoGen 版本 04.07.01 — 复位条件

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357, HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1625410/tms570lc4357-tms570lc4357-halcogen-version-04-07-01---reset-conditions

器件型号: TMS570LC4357
主题中讨论的其他器件: HALCOGEN

您好、
我使用的是 TMS570LC4357 处理器和 HalCoGen 04.07.01 版。 我对 InterConnect RESET 有疑问。
据我所知、只有在互连测试处于活动状态时才能激活此复位、这意味着此复位不能在“正常“操作中发生。
我问道、因为在 HalCoGen 生成的函数“getResetSource"中“中、InterConnect RESET 在 NO_RESET 中结束。

此致
Lars

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lars:

    对延迟的回复表示歉意!

    我有关于 InterConnect RESET 的问题。
    据我所知、只有在互连测试处于活动状态时才能激活此复位、这意味着在“正常“操作中无法进行此复位。

    您对此完全正确!

    --
    此致、
    Jagadish。