This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCSTUDIO:启动 LAUNCHXL2-570LC43 时出现问题

Guru**** 2986400 points

Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL2-570LC43, TMS570LC4357, HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1624773/ccstudio-trouble-starting-with-launchxl2-570lc43

部件号: CCSTUDIO
《TMS570LC4357、LAUNCHXL2-570LC43、 HALCOGEN》中讨论的其他器件

我使用 LAUNCHXL2-570LC43 评估 TMS570LC4357 处理器。 这是过时的电路板吗? 因为包括教程和资源的在线文档似乎适用于较旧版本的 Code Composer Studio、无法完全按照我现有的 CCS 版本操作。

我找到了此链接:  1.1. Hercules MCU 入门—Hercules 安全 MCU 文档 、但如果我点击示例工程、链接不会加载。

我试过这个教 程 Hercules 教程:打开 LED - YouTube 、能够使用 HALCOGen 生成一些代码、但我无法按照视频将其导入到 CCS 中。

我下载了 CCS 20.4.1、Hercules 安全 MCU 演示版本 4.0.0 略有不同、但似乎不兼容、因为我收到错误消息:当前未安装 ARMv4.9.5 编译器或与之兼容的任何版本! 请先将工程迁移到其中一个受支持的编译器。  “、这是通过打开文件夹来实现的、因为我似乎找不到要加载的工作区文件。 这个错误是否有效并且我应该迁移我的工程、或者是查找和安装此编译器的正确解决方案?

 

用于开始使用此评估板和处理器的正确资源集是什么?