This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2434:Profinet 接口问题

Guru**** 2987220 points

Other Parts Discussed in Thread: AM2434, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1625867/am2434-profinet-interface-question

器件型号: AM2434
主题: SysConfig 中讨论的其他器件

你好。 感谢您获得 TI 的即时技术支持。

我正在使用 AM243x 上的工业通信 SDK 开发固件。
我在开发 Profinet 协议时遇到了一些问题。

目前、我正在使用 LP 板进行协议类型的开发、

  1. MCU : AM2434 LP 板
  2. IND SDK: ind_comms_sdk_am243x_2025_00_00_08
  3. MCU PLUS SDK:mcu_plus_sdk_am243x_11_01_00_19

示例程序 (Profinet /device_demo_am243x-lp_r5fss0-0_freertos_ti-arm-clang) 似乎在 CCS 工具的调试模式下正常工作。

但是、当我将 APP(Profinet 示例)的输出文件写入闪存时、只会运行 SBL、而 APP(Profinet 示例)不会执行。

我正在使用 AM243x 上的工业通信 SDK 开发固件。
我在开发 Profinet 协议时遇到了一些问题。

目前、我正在使用 LP 板进行协议类型的开发、

其他应用(EtherNet/IP 或任何示例)跳转到起始地址并正常运行。  

我查看了 SysConfig、内存布局与其他示例程序略有不同。

从 OSPI 引导时、如何运行 Profinet 示例代码?

 
 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的:

    感谢您的查询!

    您是否遵循本 指南? 如果是、请分享以下信息:

    1.您在终端上运行的用于刷写应用程序映像的命令。
    2.文件 /tools/boot/sbl_prebuilt/am243x-lp/default_sbl_ospi.cfg

    此致、
    Kamil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。 感谢您发送编修。

    由于 EtherNet/IP 不存在存储器大小问题、因此无需编写使用闪存的.XIP 段。

    不过、Profinet 通信使用.XIP 段、因为 SRAM 大小不足、该段将部分数据存储在闪存中。

    因此、我能够通过 OSPI 通信运行该应用。 谢谢你。