器件型号: AM2434
您好、
如何启用 CP14?
不管我做什么、它仍然被禁用。 由软件和 JTAG 试用。
CP15_协 处理器_ACCESS 0xC0F00000
谢谢
Rasty
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
器件型号: AM2434
您好、
如何启用 CP14?
不管我做什么、它仍然被禁用。 由软件和 JTAG 试用。
CP15_协 处理器_ACCESS 0xC0F00000
谢谢
Rasty
我发现了类似的线程
没有最终解析。
更多信息:
已尝试 使用 RAT/MPU 将 0x73D410000 映射到 0x10000000
2.将 0xC5ACCE55 写入 0x10000300
3.将 0xC5ACCE55 写入 0x10000FB0
0x10000304 (OSLAR) 读数为 0、正常
5. 0x10000FB4 (LSR) 读数为 3、不好
、
此模块为只读模块或 RAT 不转发写入事务的最终违规
这里有一个谁是熟悉这一领域?
您好、Rasty、
在 AM243x/AM64x 器件上、R5F 内核在某些安全配置下运行、阻止从应用软件直接访问 CP14。
当处理器尝试执行 CP14 指令(例如 MRC P14、...)并且不允许访问时、它会生成一个未定义指令
异常而不是返回数据。
您可以查看下面的示例。
C:\ti\mcu_plus_sdk_am64x_11_01_00_17\examples\kernel\dpl\test_undef
我认为这是由于安全限制、用户无法从软件或硬件端 (JTAG) 访问。
此致、
Anil.