This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM625:关于 AM6254 引导

Guru**** 2988540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1627533/am625-about-am6254-boot

器件型号: AM625

你(们)好

在电源故障后重新启动自制硬件时、如何分析以下日志?它将在一段时间后重新启动。

U-Boot SPL 2021.01-g48e76495-脏污 (2025 年 3 月 11 日 — 17:15:58 +0800)
SYSFW ABI:3.1(固件版本 0x0008 '8.6.4--v08.06.04 (Chill Capybar')
SPL 初始栈使用量:13424 字节
尝试从 MMC1 引导
am654_sdhci mmc@fa10000:pinctrl_select_state_full:uclass_get_device_by_phandle_id:err=–19
身份验证已通过
身份验证已通过
TI_sci system-controller@44043000:TI_sci_get_response:message receive failed。 RET =–110
TI_sci system-controller@44043000:消息未确认身份验证失败!
###错误###请重置主板###

 

reset-board.txt

 

 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    不再支持 SDK8.6。 请迁移到最新的 SDK、告诉我问题是否仍然存在。