This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM33C321A:不带 ECC 校正的 MSPM33C321x 数据闪存读取

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G3519

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1612831/mspm33c321a-mspm33c321x-data-flash-read-without-ecc-correction

器件型号: MSPM33C321A
主题: MSPM0G3519 中讨论的其他器件

大家好:

我对 MSPM33C321x MCU 内的数据闪存有疑问。

我们能否在未应用 ECC 校正的情况下读取 MSPM33C321x 中的数据闪存、如果是、从哪个地址读取?

 

此致、

Kostadin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    我可以看到  MSPM0G3519 TRM 上读取了 ECC 未校正数据

    但是、M33C321A TRM 上没有此类说明

    让我与团队核实、并在稍后向您提供反馈。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kostadin、

    M33C321A 具有一个用于闪存读取的区域。 未校正的内存需要什么?

    谢谢、

    -Eric Rentschler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    如果我们有未校正的数据闪存读取访问权限会很好、因为我们不希望在读取未完全编程的数据闪存期间因断电而出现异常(无论我们在上层有 CRC)。 因此、我们需要确保在此类读取期间不会发生 ECC 故障。 (在汽车领域,电源随时可能出现故障)。 对于 MSP0L、存在此类未校正的区域、M33 的规格也是如此。

    此致、Kostadin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Kostadin

    目前我们正在更新此器件 TRM、如果我收到确认、我们会向您提供反馈

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、TI 团队、关于此 TRM 有什么更新吗?