This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3519-Q1:如何在 MSPM0G3519 上进行静态代码分析

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G3519

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1627481/mspm0g3519-q1-how-to-static-code-analysis-on-mspm0g3519

器件型号: MSPM0G3519-Q1
主题: MSPM0G3519 中讨论的其他器件

尊敬的专家:

我的客户希望对 MSPM0G3519 工程进行静态代码分析。

是否有任何关于 MSPM0G3519 进行代码分析的指南?

谢谢、

Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Leo、

    很抱歉、我们没有工具可以这样做。

    如果客户希望对我们的 SDK API 进行静态代码分析、他们可以列出他们需要的所有 API、然后我们可以帮助让我们的软件团队提供帮助。

    如果客户想对自己的应用代码进行静态代码分析、很抱歉我们没有此工具、无法帮助客户执行此操作。

    此致、  

    Janz Bai