This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM263P4:禁用应用程序加密

Guru**** 2917090 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1626549/am263p4-encryption-disabled-for-application

器件型号: AM263P4
主题: SysConfig 中讨论的其他器件

您好、

如果我不想对我的应用程序进行加密、我在 MCU+SDK 的 devconfig.mak 中输入 ENC_ENABLE= no(签名将出现,但不加密)。

但在编译 SBL 时、我是否仍需要在 syscfg 文件中生成 Keyring 证书并导入 Keyring?

在 makefile_ccs_bootimage_gen 文件中、它仍然会要求为 encryption=no 提供 app_signing_keyword_ID、如果我们不提供 Keyring Certificate、hsmrt 如何解码签名密钥?

谢谢。此致

Geetha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Geetha:

    是的、即使在 HS-SE 器件上的 ENC_ENABLE=NO、您仍需要密钥环证书。

    为什么:
    - app_signing_key_keyring_ID 用于签名验证,而不是加密
    -即使禁用了加密,您的应用仍在构建过程中签名
    -在启动时,HSMRT 使用 sign_key_id 在密钥环中查找公钥来验证签名
    -没有密钥环,HSMRT 无法验证签名,引导将失败

    两个独立操作:
    1.签名(身份验证)-始终需要在 HS 设备上,需要密钥环
    2.加密 — 可选,由 ENC_ENABLED 控制

    对于 GP 器件:无需密钥环(使用去生成/虚拟密钥进行开发)

    注意:app_signing_key_keyring_ID = 0 表示信任密钥的根。
    因此、不需要根据 ID 0 发送密钥环证书、HSM 将已经具有信任根密钥来对签名的二进制进行身份验证。

    谢谢。此致、
    Aditya Singal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    除了在 CCS 中加载之外、是否有任何其他方法可以导入密钥环?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Geetha:

    您只能使用 SysConfig 导入密钥环。

    您还可以参阅本课程中有关相同内容的章节、了解更多详细信息:  

    https://dev.ti.com/tirex/explore/content/am26x_academy_10_02_00_03/_build_am26x_academy_10_02_00_03/source/security_and_safety/security/keyring.html#key-ring-service-in-am26x-devices

    谢谢。此致、
    Aditya Singal