This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G1507:MSPM0 是否支持 MAVLINK?

Guru**** 2988540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1627882/mspm0g1507-can-mspm0-support-mavlink

部件号: MSPM0G1507

您好、

我的客户希望使用 MSPM0 进行 PTZ 电机控制。 它需要 MAVLINK 作为通信接口。

MSPM0 是否支持 MAVLINK? 任何参考设计?

 

 

BR、

Frank

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    很抱歉、我想我们现在没有这个示例。  

    此致、  

    Janz Bai