This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3519:关于 ADC 转换

Guru**** 2914110 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1617422/mspm0g3519-regarding-adc-conversion

器件型号: MSPM0G3519

您好、专家、

如果 ADC 时钟源设置为 ULPCLK、SYSOSC 修整为 16MHz 并连接到 ULPCLK、则模数转换值将返回 0。  

当 HFCLK 设置为 HFXT (16MHz) 并连接到 ULPCLK 时、模数转换值将返回所需的值。

两种设置都在 RUN0 上运行、除了 ULPCLK 与 HFXT 或 SYSOSC 连接的差异之外、没有其他更改。

是否缺少配置? 为什么会发生此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您可以尝试以下操作:

    1. 仔细检查 sysoc 情况下的修整输出频率是否正确
    2. 禁用 sysoc 上的 16MHz 修整、然后重复测试以查看问题是否仍然存在
    3. 只需将这些内容从列表中删掉即可:
      1. 尝试增加 SCOMP 设置以让输入信号有时间稳定下来、然后查看问题是否仍然存在。
      2. 尝试降低 SCLKDIV 以降低采样时钟频率并检查问题

    请告诉我、这些是否会导致相同的行为、我们可以从此处缩小问题的根本原因。

    -布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Brian、

    请仔细检查修整后的输出以了解 sysoc 情况下的正确频率

    16.08MHz

    尝试增加 SCOMP 设置值、以便为输入信号提供稳定时间、并查看问题是否仍然存在。

    客户尝试过、但没有观察到任何变化、即使 SCOMP 值达到最大值也是如此。

    尝试 SCLKDIV 降低采样时钟频率并检查问题

    将 SCLKDIV 设置为 0、然后设置为 1、然后设置为 2、但未观察到任何变化。

    --

    仍在检查 2 号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Brian、

    请仔细检查修整后的输出以了解 sysoc 情况下的正确频率

    客户调整了 SYSOSC 到 16.01MHz 设置、但模数转换失败。

    禁用 sysosc 上的 16MHz TRIM 并重复测试以查看问题是否仍然存在

    客户将 ADC 设置为 SYSOSC、将 SYSOSC 设置回 32MHz、但模数转换失败。

    只需将这些内容从列表中删掉即可:
    1. 尝试增加 SCOMP 设置以让输入信号有时间稳定下来、然后查看问题是否仍然存在。
    2. 尝试降低 SCLKDIV 以降低采样时钟频率并检查问题
    [/报价]


    即使将 3-(1) AD 转换设置为 MAX、也无法执行该转换。
    3-(2) 电流设置为 1 分频、因此我尝试了 2 分频、4 分频和 8 分频、但无法转换为模数转换。

    --

    此外、您认为此问题与下面的勘误表相关吗?


    我认为存储 AD 转换结果的位置未对齐。
    它与勘误表中的 ADC_ERR_10 类似、但情况不同、因此请进行检查。

    设置:

    信号

    PA15 I2C1_SCL
    PA18 BSL 调用
    PA21 挑战
    PA22 未分配

    ADC 时钟:ulp

    两个观察结果使用相同的软件、只有时钟不同。

    红色帧是您此次要执行 AD 转换的部分
    使用 HFXT 时、它是按预期在位置生成的、但获得了 AD 转换。
    使用 SYSOSC 执行时、结果存储在意外的位置、读取的位置为 0。

    (如果 sysoc 为 16.0878、仅转换 ADC0[4]和 ADC1[5])  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Brian、这里有什么更新吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    您在这篇文章上不会感到难受。 您能否提供支持?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Brian、

    您能否支持此查询?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bhavpreeta:是的、这可能与您显示的勘误表相关、因为 I2C 可以在 PA15 上的事务期间切换。  如果时钟是测试过程中唯一变化的变量、 我会怀疑为 ADC 提供时钟源存在问题。 我们可以通过电子邮件离线吗?

    -布赖恩