This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6442:CPSW3G 和 PRU ICSSG 以太网

Guru**** 2899250 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1628151/am6442-cpsw3g-and-pru-icssg-ethernet

器件型号: AM6442

您能否验证 CPSW3G 的两个 RGMII 端口和 PRU ICSSG 的一个 RGMII 端口是否可以通过 RGMII 连接到每个千兆位以太网收发器?

因此总共有三个千兆位以太网收发器、即基于 RGMII 接口的 DP83867IRRGZR  

对于 PRU-ICSSG、它将用于确定性以太网。  

您是否还能验证以下 MDC/MDIO 接口是否可以连接到每个 PHY IC(包括 PRU-ICCSG)? 每个 PHY 都有一个等效的 PHY 地址。  

image.png