This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1228-Q1:注意 RTOS 支持

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0L1228-Q1, MSPM0L2228

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1628334/mspm0l1228-q1-regard-rtos-support

器件型号: MSPM0L1228-Q1
主题: MSPM0L2228 中讨论的其他器件

您好的团队、

我目前正在为一个汽车级项目评估 MSPM0L1228-Q1 (M0L1228QRGERQ1)、并想知道 MSPM0L1288-Q1 是否支持 RTOS。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anjana、

    实际上、我们在 SDK 中有 RTOS 演示、您可以参考这一点

    mspm0_SDK\examples\rtos\LP_MSPM0L2228

    如果您对 RTOS 的基本用法和知识有更多疑问、可能需要使用 Google 搜索、因为我们没有 RTOS 用户指南

    BR、

    Janz Bai