This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3519:MSPM0G3218:有关 ADC 中采样模式的信息

Guru**** 3001220 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1627821/mspm0g3519-mspm0g3218-information-regarding-sampling-mode-in-adc

器件型号: MSPM0G3519

尊敬的 TI 团队:

目前我正在研究 ADC 主题、对 ADC 中的采样模式有疑问。

下面是数据表中的图表和电路  

image.png

image.png

这是我对采样序列的假设

  1. 我们在不进行启动 ADC 转换的情况下施加电压 Vin、S1 开关将保持断开。 Cin 将缓慢地由 Vin 充电、直到 Vcin = Vin。
  2. 当我们开始采样时(第一张图片上的红色箭头)、S1 开关将关闭。  
    我在这里有 2 个问题:
    a) ADC 模型是否会与 Vin 断开(我是指在模拟引脚上施加的电压)或保持连接(这意味着 V IN 也会为 C 采样充电)?
    b) 采样结束并开始转换后、S1 开关是否会再次打开?  
    现在、C 采样将开始放电到 12 位 SAR 转换器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Khanh、

    在采样阶段、S1 将闭合、VIN 仍与 ADC 模块连接、CSH 将充电至 VIN。 然后、当进入转换级时、S1 将断开、这将“保持“采样级中的采样电压。

    此致、  

    Janz Bai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Janz:感谢您的答复。 你能解释一下 什么是 Cin 在我们的电路的目的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Khanh、

    我认为它用于使信号更稳定。  

    这部分是关于 ADC 模拟设计。 如果您还有其他问题、可以尝试在网站上搜索有关 ADC 设计的材料。

    BR、

    Janz Bai