This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3519:MSPM0G3218:有关 ADC0 和 ADC1 的 CSampling 的信息

Guru**** 2989100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1627810/mspm0g3519-mspm0g3218-information-regarding-csampling-for-adc0-and-adc1

器件型号: MSPM0G3519

尊敬的 TI 团队:

我想问一下有关 C 采样的信息

image.png

正如我所知、所有 ADC 通道将共享相同的 C 采样。 我的问题是、ADC0 和 ADC1 是否会共享相同的 C 采样、也可以单独使用(这意味着 ADC0 中的所有模拟通道都将共享相同的 C 采样、ADC1 中的所有模拟通道都将共享相同的 C 采样)

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Khanh、

    是的、ADC0 和 ADC1 上的所有通道都具有相同的 CS/H 值、您可以查看数据表、我们仅提供了一个 CSH 值

    此致、  

    Janz Bai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修。 现在、我知道 ADC0 和 ADC1 具有相同的 CS/H 值。 我想问更多、ADC0 和 ADC1 是否都仅使用一个 CS/H、或者它们使用单独的一个 CS/H(这意味着 ADC0 和 ADC1 上的所有模拟通道仅连接到一个 CS/H)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Khanh、

    所有通道使用相同的 CS/H

    BR

    Janz Bai