This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G1107:MSPM0 编程故障和潜在的芯片锁定

Guru**** 2876560 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1627890/mspm0g1107-mspm0-programming-failure-and-potential-chip-lockout

器件型号: MSPM0G1107
Thread 中讨论的其他器件: UNIFLASH

尊敬的团队:

客户将我们的 G1107 用于其产品、并在大规模生产过程中遇到编程问题。

设备已进入锁定状态、无法通过标准方法恢复。

下面是我们从现场完成的编程 enviromnet 和调试结果。

请建议后续步骤以及如何找到根本原因。

--------------------------------

1.环境

 TI XDS110 USB 调试探针

 Code Composer Studio (v12.8.0.00012)

 UniFlash (v8.6.0.4688)  

2.症状和诊断结果

我们执行了以下测试、这些测试表明硬件连接正常工作、但闪存访问受到限制:

  i. SWD 接口测试(成功):CCS 中用于 SWD 模式完整性的“Test Connection“实用程序已成功通过。  

  II。闪存编程失败(错误–614):尝试通过 CCS 或 UniFlash 刷写器件时、会出现以下错误:“连接到目标时出错:(错误–614 @ 0x0)  

  III.批量擦除恢复失败:我们尝试执行 MSPM0_MassErase 以强制恢复芯片。 但是、执行期间发生了寄存器访问错误:

读取寄存器 SECAP_RCR 时出现问题:(错误–2131 @ 0x2020C)无法访问器件寄存器。

根据上述症状、MCU 处于锁定状态、阻止正常编程

------------------------

附件是供您参考的测试结果。

CCS 和 UnitFlash 消息失败

 

此致、

Ben