This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:如何在 HALCoGen (TMS570LC4357) 中将 HET1/HET2/MIBSPI 引脚配置为 GPIO?

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357, HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1626924/tms570lc4357-how-to-configure-het1-het2-mibspi-pins-as-gpio-in-halcogen-tms570lc4357

器件型号: TMS570LC4357
主题中讨论的其他器件: HALCOGEN

您好、

我正在使用 HALCoGen v04.07.01 使用 TMS570LC4357。

我已将所有 GIOA 和 GIOB 引脚用作外部中断输入(用于编码器信号)。 现在、我需要将其他外设(例如 N2HET1、N2HET2 和 MIBSPI2)的额外引脚配置为通用数字输入和输出。

但是、我面临的问题如下:

  1. 我无法清楚地找到如何在 HALCoGen 中将这些外设引脚(HET、MIBSPI 等)配置为简单的数字输入/输出引脚。 我已启用模块并配置了 PINMUX、但没有用于设置方向(输入/输出)的清除 UI 选项(如 GIO)。

  2. GIO 配置 UI 本身似乎有限。 我没有看到非常清晰或灵活的接口来配置引脚(尤其是在将所有引脚用于中断时)。 HALCoGen v04.07.01 中是否存在这种预期行为?

请您澄清一下:

  • 如何将 HET1/HET2/MIBSPI 引脚正确配置为 GPIO(输入/输出)?

  • 单独使用 PINMUX 是否足够、或者是否需要额外的寄存器级配置?

  • 为什么 GIO 配置 UI 受到限制、这是工具限制还是预期设计? image.pngimage.png