This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM263PX-MCAL SDK:申请访问 AM263x MCAL SDK 和放大器;受限文档

Guru**** 2886930 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1627940/am263px-mcal-sdk-request-access-to-am263x-mcal-sdk-restricted-documentation

器件型号:AM263PX-MCAL SDK

TI 团队大家好、

我想申请对的访问权限 AM263x MCAL SDK (AM263X‑MCAL‑SDK) 和关联的 受限文档包

请求的目的

我们需要专门针对的 MCAL SDK 和受限文件 引导加载程序开发 开发示例。
‑低‑级驱动程序、面向安全 T Ü V S Ü D 的 MCAL 模块和安全性‑相关文档、对于实现和验证我们的自定义引导加载程序至关重要。


 任何硬件

我们目前正在使用以下电路板:

  1. Sitara 微控制器 AM263Px‑SIP 控制卡
    序列号: DSCNCD263P‑SIP 48251590024
  2. Sitara 微控制器 AM263Px 控制卡扩展坞

这些板用作引导加载程序开发和评估设置的一部分。

 请求的访问

请授予以下访问权限:

  • AM263X-MCAL SDK (适用于 AM263x 的 MCAL SDK)–AM263x SDK 生态系统的一部分、其中包含 MCAL 支持以实现低 μ‑级硬件抽象
  • 受限文档/安全包 、包括(如果相关):
    • AM263X‑受限‑安全
    • 其他与引导/安全‑相关的文档

我们恳请您协助启用此访问权限或指导我们完成所需的任何额外步骤。

电子邮件:jidhin.angadithazha@netwalk.de

谢谢、此致、
Jidhin Angadithazha.
软件工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、请注意、该专家目前因节假日而离职。 他们会尽快回复你。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jidhin:

    根据电子邮件 ID、我将公司名称视为 netwalk。  

    请问您目前是否与 TI 签订了 NDA、因为我看不到。 (可能使用不同的名称)?

    MCAL 和安全访问权限仅在 NDA 下提供。  

    请确认相同内容

    谢谢。此致、

    Nikhil Dasan