This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2612:LBIST 函数影响 STL

Guru**** 2914580 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1621835/am2612-the-lbist-function-affects-stl

器件型号: AM2612

尊敬的 TI 专家:  

在 SBL 中基于 SDK MCU_PLUS_SDK_am261x_11_00_00_28 集成 LBIST 函数时、应用下 STL 的初始化导致程序崩溃。 STL 版本为 AM261x_STL_10_02_00_02、STL 只有 Lib 库、但没有源代码。请问您是否遇到类似的情况?

此致

Bruvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bruvin:

    我对拖延的答复深表歉意。

    现在、我正在尝试在我这边重现您的问题 如果您有任何涉及此问题的演示项目、请随时分享该项目以便在我这边快速进行调试

    --
    此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jagadish:  

    请从以下位置下载客户使用的演示:

    tidrive.ext.ti.com/.../7833c9f7-9cff-435e-8431-b7087bc46cbf

    YW1g7#UM

    并且请使用以下操作来使用该演示:

    • 该演示基于 SDK 版本 MCU_PLUS_SDK_am261x_11_00_00_28

    • 解压缩 stl 并将其放置在 mcu_plus_sdk_am261x_11_00_28\source 目录中

    • hello_world_am261x-sm_r5fss0-0_nortos_ti-arm-clang_new 基于 hello 演示集成了 STL 功能

    • sbl_null_am261x-sm_r5fss0-0_nortos_ti-arm-clang 基于 SBL 空工程集成了 LBIST 功能和 OSPI 配置、支持加载应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jagadish:

    您有此更新吗?

    BRS

    Shuqing

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shuqing:

    根据我们在 Webex 上的一致性、我通过 Webex 为您提供了包含 LBIST 集成的 SBL 项目。 因此、请向客户提供同一个项目作为参考。

    请务必在客户测试后提供反馈。

    --

    此致、
    Jagadish。