This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0C1105:MSPM0C1105 BSL 启用

Guru**** 3000650 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0C1105

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1628392/mspm0c1105-mspm0c1105-bsl-enable

器件型号: MSPM0C1105

MSPM0C1105 微控制器是否可以默认启用 BSL、从而可以通过硬件引脚调用它、而无需对 NONMAIN 闪存进行重新编程?

我们正在设计一款产品、其中包含通过 UART 连接的多个微控制器。  在生产过程中、我们通过 JTAG 对所有器件进行编程是不切实际的、因此我们希望使用 ROM BSL 在不使用 UART 的情况下对它们进行编程。  我们已经与其他使用 NRST 和 BOOT 引脚的 TI MSPM 微控制器一起完成了这项工作。  slau893c 数据表显示 BOOTCFG2 引导模式默认为 0xFFFF、这意味着 BSL 被禁用。

是否有任何部件变体或使用此部件实现此目的的其他方式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:
    让我与我的团队确认这一点。  

    此致、

    Diego Abad