This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2434:AM243x(与 AM261x):CPU 到 OCSRAM 性能差异?

Guru**** 2999690 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1629037/am2434-am243x-vs-am261x-cpu-to-ocsram-performance-differences

器件型号: AM2434

团队、
与以下 E2E 主题相关的问题(尚未 100%关闭):
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1617634/am2434-understanding-am2434-performance/6267048

比较 AM243x 与 AM261x 片上架构:

AM243x

AM261x

32KB 高速缓存
128KB TCM(单核)

800MHz CPU 时钟

16KB 高速缓存
256KB TCM(单核)
500MHz CPU 时钟

250MHz 时钟 VBUSM

2MB OCSRAM (8x256kB)

 

 

51 周期内存延迟

(即每次缓存未命中浪费周期)

  • 800MHz 时为 63.75ns

200MHz 时钟 VBUSM

1.5MB OCSRAM (3x512kB)

(但 VBUSM 上只有 2 个 512KB)

 

24 周期存储器延迟  

(即每次缓存未命中浪费周期)
500MHz 时<48ns

 

- R5F 和 OCSRAM 之间的互连/VBUSM 接口是否具有可比性?

 -两者都有 64 位宽的互连总线?

 -两者都有独立的读写端口(即每个 32 位)来互连?

 

-是互连中的主要区别的事实 R5SS0 VBUSM 仅存在于 AM261/AM263P 上吗?

-在 AM24x 上、R5F 直接连接到主互连(即如所示)是否正确 VBUSM 核心互连 以下)?

AM261x_interconnect.png

 

-在 AM24x 互连上、有 QoS 概念:

对于此用例(仅使用 R5F <-VBUSM -> OCSRAM)、QoS 互连设置 (OrderID、ASEL、通道 ID) 是否会影响性能?
可以调整这些设置 (R5F <-VBUSM -> OCSRAM) 吗?
由于只执行 R5F <-VBUSM -> OCSRAM、这些设置对此用例有何不同?

 

提前感谢、
Anber