This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2434:闪存程序

Guru**** 2996980 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1629458/am2434-flash-program

器件型号: AM2434
Thread 中讨论的其他器件: UNIFLASH

您好、

我已经使用 AM243x-LP 和 MCU+SDK v11.01.00.19 开发了自定义 CAN 通信。 我希望电路板保存程序,以便每次我插入到总线它开始运行. 因此、我已经尝试将应用程序刷写到 OSPI 闪存。

问题:当我尝试uart_uniflash.py使用配置文件运行脚本时、尽管输出成功、但当我使用 PuTTY 登录时、我有以下内容:
“

DMSC 固件版本 11.0.7--v11.00.07 (Fancy Rat)
DMSC 固件版本 0xb
DMSC ABI 修订版 4.0

一些测试失败!! “

有人能帮我解决这个问题吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    问题:当我尝试uart_uniflash.py使用配置文件运行脚本时、尽管输出成功、但当我使用 PuTTY 签入时、我有以下内容:

    请分享相关的刷写日志。

    此致、

    会面。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    感谢您的回答。  

    我已经解决了这个问题。 注意到在构建过程中、尽管成功、但我遇到了一个与未找到用于创建安全测量的 python 相关的错误、因为在我的 PC python 中被识别为“py",“,而、而在 makefile_ccs_bootimage_gen 中、它查找 python 或 python 3。 解决此问题的方法是使用以下闪存日志:

    正在解析配置文件...
    正在解析配置文件...成功。 找到 3 个命令!!!

    正在执行命令 1(共 3 个)...
    找到 Flash writer...发送 C:/ti/mcu_plus_sdk_am243x_11_01_00_19/tools/boot/sbl_prebuilt/am243x-lp/sbl_uart_uniflash.release.hs_fs.tiimage

    发送了大小为 309190 字节、规格为 28.1s 的闪存写入器 C:/ti/mcu_plus_sdk_am243x_11_01_00_19/tools/boot/sbl_prebuilt/am243x-lp/sbl_uart_uniflash.release.hs_fs.tiimage。

    正在执行第 2 个命令(共 3 个)...
    命令参数:--file=C:/ti/mcu_plus_sdk_am243x_11_01_00_19/tools/boot/sbl_prebuilt/am243x-lp/sbl_ospi.release.hs_fs.tiimage --operation=flash --flash-offset=0x0
    发送了大小为 311174 字节、单位为 29.1s 的 C:/ti/mcu_plus_sdk_am243x_11_01_00_19/tools/boot/sbl_prebuilt/am243x-lp/sbl_ospi.release.hs_fs.tiimage。
    【状态】成功!!!

    正在执行第 3 个命令(共 3 个)...
    命令参数:--file=C:/Users/W11P/Documents/GitHub/AM243x_AM64x/AM243x_full_Config_(ID_BR)/Debug/AM243x_full_Config_(ID_BR).appimage.hs_fs --operation=flash --flash-offset=0x80000
    发送了 C:/Users/W11P/Documents/GitHub/AM243x_AM64x/AM243x_full_Config_(ID_BR)/Debug/AM243x_full_Config_(ID_BR).appimage.hs_fs、大小为 133790 字节(在 14.88s 内)。
    【状态】成功!!!

    将执行配置文件中的所有命令!!!

    并切换到 OSPI 模式:

    DMSC ABI 修订版 4.0

    kpi_data:[bootloader_profile] CPU 时钟:800.000MHz
    kpi_data:[bootloader_profile]引导介质:NOR SPI 闪存
    kpi_data:[bootloader_profile]引导介质时钟:100.000MHz
    kpi_data:[bootloader_profile]引导映像大小:128 KB
    kpi_data:[bootloader_profile]当前核心:
    r5f0-0
    kpi_data:[bootloader profile] SYSFW init:11125us
    kpi_data:[bootloader profile] System_init:11332us
    kpi_data:[bootloader profile] Drivers_open:1645us
    kpi_data:[bootloader profile] Board_drivers 打开:535811us
    KPI_DATA:【引导加载程序配置文件】Sciclient 获取版本: 9845us
    kpi_data:[bootloader profile] CPU load:41287us
    kpi_data:【引导加载程序配置文件】SBL end : 2us
    kpi_data:[bootloader_profile] SBL 总用时:611049us

    图像加载完成、切换到应用程序...
    您好 2.
    位时间:
    预分频器:3
    TSEG1:15
    TSEG2:4

    谢谢您Smiley