This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM13E23019:TIMER12 配置不一致

Guru**** 2998400 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1629388/am13e23019-discrepancy-in-timer12-configuration

部件号: AM13E23019
主题: SysConfig 中讨论的其他器件

计时器 12 分辨率在数据表和用户手册中分别提到了 16 位和 32 位。  
image.png

假设计时器 12 是 32 位,我试图创建一个 1 秒的计时器循环,但 sysconfig 在构建“所需的计时器周期超出范围“时抛出错误。  

image.png

请检查  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dheeraj:

    我看到 SDK 中计时器外设的 SysConfig 存在一些质量问题。 我们注意到很多关于计时器 SysConfig 的问题。 让我在内部上报此问题、并尝试解决这些计时器问题。

    此致、
    Shaunak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Dheeraj、

    感谢您注意到这些文档差异、我们将解决此问题。

    为了进行澄清、在硬件本身中、TIMG12 = 32 位、TIMG4 = 16 位。

    此致、

    Zackary Fleenor