This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0C1104:DAP 连接错误、无法执行出厂复位

Guru**** 2993380 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, LP-MSPM0C1104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1629173/mspm0c1104-mspm0c1104-dap-connection-error-and-could-not-perform-factory-reset

器件型号: MSPM0C1104
Thread 中讨论的其他器件: UNIFLASH

您好、

我正在尝试实现一些函数、其中包括 LP-MSPM0C1104 EVK 上基于闪存的引导加载程序。 过去、我遇到了需要恢复出厂设置的编程失败。 但是、这次我遇到了如下所示的“DAP 连接错误“、无法 在 CCS 和 Uniflash 中执行出厂复位。  

msg.JPG

对于如何解决此问题或进一步诊断根本原因、您有何建议? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DAP 连接错误意味着 XDS110(调试器)和 MSPM0 DAP 端口之间断开连接。

    仔细检查调试器和 mspm0 之间的 SWD 连接/复位/电源引脚。

    解决此问题的简单方法是更换硬件板上的一个 MSPM0。