This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM13E23019:AM13E2 Launchpad 出现 LED 闪烁问题

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1629227/am13e23019-led-blink-issue-with-am13e2-launchpad

部件号: AM13E23019
主题: SysConfig 中讨论的其他器件

这是基本问题、如果我导入 GPIO_OUTPUT_TOGGLE_am13e230x_LP_M33_nortos_ti_arm_clang 示例并编译和运行代码、则 LED4 会使连接到 PA5 引脚的 LED4 闪烁  

 

如果我使用 SysConfig 配置为使连接在引脚 PB0 上的 LED5 闪烁、则其不起作用。 请验证并告诉我  

 

我正在使用 CCS 版本:20.5.0.28__1.11.0  

image.pngimage.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我似乎需要参考旧的原理图。 如果我将 PA7 配置为 LED5、则会起作用