This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3519:MSPM0G3218:有关 BuffConfig for VREF 的信息

Guru**** 2993190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1629119/mspm0g3519-mspm0g3218-information-about-buffconfig-for-vref

器件型号: MSPM0G3519
主题: MSPM0G3218 中讨论的其他器件

尊敬的 TI 团队:

我有一个关于 MSPM0G3218 芯片的 VREF 的问题

image.png目前、我看到有 3 个使能通道用于 CTL0 的 VREF。 我将 BUFCONFIG 配置为 0(输出 2p5v)。 然后将 ENABLE2 设置为 1、我知道现在 VREF2 已启用(我可以使用 ADC1 测量此处的电压)。 如果我将 enable1 设置为 1、我知道现在 VREF1 已启用并也连接到内部 2.5V。

我的问题是:

1) 我是否可以使用外部电压基准配置 VREF1、而使用内部电压 (2p5V) 配置 VREF2?
2) 此处 VREF0 的用途是什么? VREF0、VREF1 和 VREF2 之间的区别是什么? 我在数据表中看不到差异

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您可以参考 TRM: 图 23-1。 每个 Vref 子模块的 MSPM0 VREF 超集方框图。

    不同的子模块应连接到不同的外设。

    我可以在我这边确认 MSPM0 内部 Vref — 外设,但您可以测试这些连接。

    1) 我是否可以使用外部电压基准配置 VREF1、而 VREF2 使用内部电压 (2p5V)?

    如图 23-1 所示、ENABLE 0 应连接到外部引脚。

    2) 此处 VREF0 的用途是什么? VREF0、VREF1 和 VREF2 之间的区别是什么? 我在数据表中看不到差异

    我也是。

    这些 Vref 模块支持不同的外设以及内部或外部外设。