This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM263X-MCAL SDK:使用 UDP 客户端示例时、LP-263 电路板上的链路建立 LED 和活动 LED 未亮起的原因。

Guru**** 2889230 points

Other Parts Discussed in Thread: LP-AM263, AM2634, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1626896/am263x-mcal-sdk-why-link-up-led-and-activity-led-are-not-glowing-on-the-lp-263-board-while-using-udp-client-example

器件型号:AM263X-MCAL SDK
Thread 中讨论的其他器件: AM2634、LP-AM263、 SysConfig

您好、

我正在使用 LP-263 板、并需要从 AM2634 器件实现以太网数据传输。 为此、我选择了 TI MCU+ SDK 中提供的基于 RTOS 的示例、特别是位于以下位置的 UDP 客户端示例:

C:\ti\mcu_plus_sdk_am263x_11_01_00_19\source\networking\enet\core\examples\lwip\enet_cpsw_udpclient

目前、我可以通过串行监视器配置服务器 IP 地址、并且可以成功接收到消息 “hello over UDP“ 在 PC 上使用 Wireshark。

但是、我有以下两个问题:

  1. 为什么在 UDP 传输期间链路建立 LED 和活动 LED 不工作?
    此示例代码是否不处理链路建立 LED 控制?
    →当我运行正常的 LED 闪烁示例并插入 LAN 电缆时、我可以看到链路建立和活动 LED 亮起。

  2. 为什么两个端口 (J7 和 J8) 都用作单一接口?
    例如、无论是将 LAN 电缆连接到 J7 还是 J8、都会传输相同的数据。
    我只想从特定端口发送数据、每个端口具有单独的 IP 地址和网络配置。

我已经浏览了 MCU+ SDK 文档、我知道 CPSW 可能在双 MAC 模式下运行。 这是观察到的行为的原因吗? 我的理解是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../enet_5F00_cpsw_5F00_rawhttpserver_5F00_am263x_2D00_lp_5F00_r5fss0_2D00_0_5F00_nortos_5F00_ti_2D00_arm_2D00_clang.rar

    您好、

    我们的要求是从 AM2634 的两个不同端口发送 UDP 数据、每个端口应具有不同的 IP 地址。 无需使用 RTOS。

    我修改并测试了enet_cpsw_rawhttpserver_am263x-lp_r5fss0-0_nortos_ti-arm-clang UDP 传输的示例。 在 UDP 发送工作时、问题是 LP-AM263 电路板上的两个端口都用作一个接口。 我相信 CPSW 在开关模式下运行。

    我附上了我尝试过的项目文件。 您能否指导我们如何配置它、以便每个端口都有一个单独的 IP 地址并独立运行?

    我也有一些疑问:

    1. CPSW 应在哪种模式下运行以使端口独立工作?

    2. AM2634 支持的以太网通信端口数量上限是多少? 我假设有三个(两个来自 CPSW、一个来自 ICSS)。 我的回答正确吗?

    谢谢、
    Sai Kiran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sai Kiran:

    请允许我有时间在明天的最后一天回来。

    此致、
    Shaunak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shaunak:

    很高兴收到您的确认。 我将等待您的答复。
    谢谢、
    Sai Kiran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sai Kiran:

    请查找已启用双 Mac 模式的附加项目。 这两个端口都获得唯一的 IP 地址并可以对其执行 ping 操作。 请参阅 example.sysconfig 和 app_main.c 修改后的文件。

    e2e.ti.com/.../enet_5F00_cpsw_5F00_rawhttpserver_5F00_dualmac.zip

    此致、
    Shaunak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在哪种模式下运行 CPSW 以使端口独立运行?

    是的、CPSW 支持三种运行模式:开关模式、MAC 模式和双 MAC 模式。

    在此处阅读更多信息: https://dev.ti.com/tirex/explore/node?isTheia=false&node=A__AbseiTuXlYSu0uF0U1V2Aw__AM26X-ACADEMY__t0CaxbG__LATEST 和 https://software-dl.ti.com/mcu-plus-sdk/esd/AM263X/latest/exports/docs/api_guide_am263x/ENET_LWIP_CPSW_OPERATING_MODES.html

    此致、
    Shaunak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、


    我将尝试此示例、然后返回给您并提供结果。


    同时、你能否澄清我们先前讨论中尚未解决的其余疑问?


    我们尚未讨论为什么以太网端口 LED 指示灯不亮(即使链路处于活动状态)。
    示例工程是否未将 PHY 芯片配置为 LED 控制逻辑?


    AM2634 支持的以太网通信接口数量上限是多少?


    我理解它是三个(两个来自 CPSW、一个来自 ICSS)。 能否请您确认是否正确?


    谢谢、
    Sai Kiran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sai:

    我检查一下、然后在 EOD 星期五之前回复

    此致、
    Shaunak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的快速确认。

    当然,我会等待你的答复。

    谢谢、

    Sai Kiran  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shaunak:

    是否会得到上述查询的响应?

    谢谢、

    Sai Kiran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    示例工程是否未为 LED 控制逻辑配置 PHY 芯片?

    我怀疑 PHY LED 设置或应用程序初始化 PHY 的方式存在错误。 由于一些高优先级的活动、我无法对此进行研究。

    [报价 userid=“688460" url="“ url="~“~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1626896/am263x-mcal-sdk-why-link-up-led-and-activity-led-are-not-glowing-on-the-lp-263-board-while-using-udp-client-example/6275081
    AM2634 支持的以太网通信接口的最大数量是多少?

    从技术上讲、我们可以有一个三端口接口 (2 个来自 ICSS 的 CPSW 1)、您能否分享您正在使用的 AM2634 软件包?

    此致、
    Shaunak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我怀疑 PHY LED 设置中存在错误配置或者应用程序初始化 PHY 的方式。 由于一些高优先级活动、我无法查看此内容。

    我们可以解决这个问题吗? 您是否在 LP-263 上试用过相同的示例? 以太网端口 LED 指示灯未切换是否遇到同样的问题?

    从技术上讲、我们可以有一个三端口接口、2 个来自 ICSS 的 CPSW 1 接口、您能否分享您正在使用的 AM2634 软件包?

    我们的 定制设计中实际使用的是 AM2634CODFHMZCZRQ1 IC。

    此致、

    S Sai Kiran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们能解决这个问题吗? 您是否在 LP-263 上试用过相同的示例? 您是否遇到过以太网端口 LED 不切换的相同问题?

    是的、我能够重新生成这个文件、我将为 SDK 团队提交一个错误来修复。 这不会影响任何功能或数据传输、只是某些 LED 误配置会导致问题。

    [报价 userid=“688460" url="“ url="~“~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1626896/am263x-mcal-sdk-why-link-up-led-and-activity-led-are-not-glowing-on-the-lp-263-board-while-using-udp-client-example/6278931

    我们的 定制设计中实际使用的是 AM2634CODFHMZCZRQ1 IC。

    [/报价]

    这应该是可能的、请问您确切的用例是什么? 您能否通过电子邮件分享您的方框图/有关系统的更多详细信息?  

    此致、
    Shaunak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    是的、我能够重新生成此文件、我将为 SDK 团队提交一个错误来修复。 这不会影响任何功能或数据传输、只是某些 LED 错误配置导致了问题。

    谢谢你。 一旦您收到 SDK 团队提供的解决方案、请分享更新后的代码行。

    这应该是可能的、请问您确切的用例是什么? 您能否通过电子邮件分享您的方框图/有关系统的更多详细信息?  [/报价]

    您能否分享您的电子邮件 ID、以便我直接发送完整的系统要求体系结构?

    此致、
    S. Sai Kiran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [报价 userid=“688460" url="“ url="~“~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1626896/am263x-mcal-sdk-why-link-up-led-and-activity-led-are-not-glowing-on-the-lp-263-board-while-using-udp-client-example/6279411

    谢谢你。 一旦您收到 SDK 团队提供的解决方案、请分享更新后的代码行。

    [/报价]

    此问题将在 4 月中旬左右作为下一个 SDK 版本的一部分得到修复

    [报价 userid=“688460" url="“ url="~“~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1626896/am263x-mcal-sdk-why-link-up-led-and-activity-led-are-not-glowing-on-the-lp-263-board-while-using-udp-client-example/6279411

    您能否分享您的电子邮件 ID、以便我直接发送完整的系统要求体系结构?

    [/报价]

    请通过 FAE 联系(现场代表)。

    此致、
    Shaunak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    这将在 4 月中旬左右作为下一个 SDK 版本的一部分修复

    好的、明白。

    请通过 FAE 联系(现场代表)。

    没问题。

    此致、

    Sai Kiran