This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCSTUDIO-THEIA:CCS 20.5 - SoC Analysis ->流量性能评测

Guru**** 2910380 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1628438/ccstudio-theia-ccs-20-5---soc-analysis---traffic-profiling

部件号:CCSTUDIO-THEIA

无法找到 SoC Analysis ->在 CCS 20.5 中为 AM243 /AM6x 查找流量分析。  

是否有计划将流量分析添加到 CCS20.5 中、或者我是否需要恢复为 CCS 12.8。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否有计划将流量分析添加到 soc 20.5 中、或者我是否需要恢复到 CCS 12.8。

    没有计划将其重新添加到 CCS 20.5 中。 因此、您需要恢复为 CCS 12.8。

    谢谢

    Ki