This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2434:AM243 Profinet 示例调试模式问题

Guru**** 2996000 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1628623/am2434-am243-profinet-example-debug-mode-issue

器件型号: AM2434

你好。  我使用的是 Profinet 示例代码。  

名称:ineto_device_demo_am243x-lp_r5fss0-0_freertos_ti-arm-clang

中编译的应用映像文件和 XIP 映像文件 释放模式“ 在写入闪存时没有问题。

但是、将设置更改为之后 调试模式 ,我编译了这个项目,然后将它写在闪存中。

分析应用程序映像后、我发现二进制文件确实不同。

在此示例中、调试模式和释放模式之间有什么区别? 如何使应用程序在调试模式下正常运行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    这种差异通常取决于 编译器优化和链接库等因素。

    - 调试和发布生成的文件之间有多少区别?
    -你能分享文件吗?
    -您是否尝试过直接从 Code Composer Studio 调试代码而不刷写代码?

    谢谢你。
    此致、
    Kamil