This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-1000:从数字电源 SDK 5.6.0.0 导入时无法正常工作

Guru**** 2995580 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1619111/tidm-1000-is-not-working-when-import-form-digital-power-sdk-5-6-0-0

器件型号: TIDM-1000

您好:

从 DigitalPower SDK 5.6.0.0 导入工程时、无法找到 kit.json 文件、因此编译失败。 从 5.4.0.0 导入工程时、效果很好。

请解决此问题。

此致、

TED

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ted:

    我会为这个问题请教合适的专家、请允许他在几天内回复您的问题。

    此致、

    Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TED、

    对此推迟的答复表示歉意。 我不确定此 SDK 版本中的编译过程是什么中断的。

    Meghana 有什么想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ted:

    我创建了一个错误来跟踪下一个版本中的此问题。 请期待在下一个版本中修复此问题。