This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3519-Q1:Lauterbach 支持 SWD 端口

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G3519, LP-MSPM0G3519

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1630358/mspm0g3519-q1-swd-port-support-with-lauterbach

器件型号: MSPM0G3519-Q1
Thread 中讨论的其他器件: MSPM0G3519、 LP-MSPM0G3519

您好 TI、

我有一个带有 MSPM0G3519 板 (LP-MSPM0G3519) 的 TI LaunchPad。

我要将 Lauterbach 与该电路板连接进行一些调试。该电路板是否支持 它?

我是否需要从电路板上移除任何跳线以便 Lauterbach 检测控制器?

我连接到 J103 端口... 但调试器未检测到控制器、也无法刷写。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我是否需要从电路板上移除所有跳线以便 Lauterbach 检测到控制器?

    在硬件上、 Lauterbach /Trace32 支持控制 MSPM0 器件。

    但是、 Lauterbach /Trace32 并非 TI 官方支持 MSPM0。

    本测量甚至您为 MSPM0 编写了一些脚本来调试和下载、如果您遇到任何问题、TI 可能无法提供任何支持。

    我看到一些客户在使用这些工具。

    我是否需要从电路板上移除所有跳线以便 Lauterbach 检测到控制器?

    要在 Lauterbach 和 LaunchPad 之间连接、如果 LaunchPad 处于默认状态、请移除 J101 上的所有跳线、并将调试器连接到 J101 的相应引脚。

    有关 LaunchPad 默认跳线集、请参阅 LaunchPad 用户指南中的 LaunchPad 图像。

    我已连接到 J103 端口。 但调试器未检测到控制器、我无法刷写。

    J103 也是有效的。 MSPM0 支持 SWD 模式、您可以先尝试较低的 SWD 速度、例如 100k ~ 500kHz。

    请检查调试器和 MSPM0 之间的信号连接。

    例如:

    SWDIO - SWDIO

    3.3V - Vcc

    SWCLK - SWCLK

    RESET - Reset

    以下是常见检查清单:

    VCC 电压检查

    VCORE 电压检查 (1.35V)